Válvula de bola de la Serie GB
¿Cuánto le está costando una fuga que no ve?
Una pequeña fuga de gas puede parecer insignificante. Cuando permanece durante horas, días o meses, el impacto acumulado puede ser muy diferente.
Defina el escenario
Los valores iniciales son ilustrativos y puede modificarlos.
Propiedades aproximadas usadas en el modelo.
Aproximación del orificio efectivo.
Valor orientativo para un orificio.
Permite extrapolar el resultado a varios puntos equivalentes.
Estimación anual
Coste de la fuga
Qué significa el resultado
Introduzca los datos para actualizar la estimación.
¿Dónde pueden estar produciéndose estas pérdidas?
Una estimación económica puede ser el primer paso. Una revisión en campo ayuda a identificar puntos de fuga, posibles causas y oportunidades de mejora en los sistemas de fluidos.
Metodología
¿Cómo se calcula?
El modelo estima el caudal másico que atraviesa un orificio equivalente. Para ello utiliza la presión absoluta aguas arriba, la presión aguas abajo, la temperatura absoluta, el diámetro equivalente, un coeficiente de descarga y las propiedades aproximadas del gas. Si se alcanza la condición de flujo crítico, se aplica el régimen estrangulado; en caso contrario, se aplica el régimen no estrangulado.